This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:CAN FD 与 CAN 经典

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISO1042, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1190481/isow1044-can-fd-vs-can-classic

器件型号:ISOW1044
主题中讨论的其他器件: ISO1042ISO1044

大家好、

我只是想向大家确认、如果我的客户使用 ISO1042 (经典 CAN)并将其替换为 ISOW1044的 CAN FD、是否需要在 MCU 上进行任何 FW 更改? 这两项协议之间是否存在任何问题或主要差异?

由于集成了直流/直流转换器、他们主要转向它、而不是为了实现 CAN FD 与经典 CAN 之间的任何特殊改进性能。

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您的联系。

    请注意、ISO1042和 ISOW1044 (甚至 ISO1044)都支持1Mbps 的经典 CAN 数据速率、并且都支持高达5Mbps 的 CAN FD、如各自数据表中所述。 因此、我不希望在两个器件之间对软件进行任何更改。

    如果客户在典型的1Mbps 数据速率下运行 ISO1042并切换到 ISOW1044、但仍以1Mbps 运行、则我看不到任何问题。
    如果客户在高达5Mbps 的 FD 数据速率下运行 ISO1042并切换到 ISOW1044、但仍在高达5Mbps 的 FD 数据速率下运行、则我也看不到任何问题。
    如果客户以1Mbps 的经典数据速率运行 ISO1042、并切换到 ISOW1044并以5Mbps 的速率运行 ISO1042、那么我不确定这是否需要任何软件更改。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao