This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]隔离式 I2C 器件 ISO1540和 ISO1541的电流消耗是多少?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757531/faq-what-is-the-current-consumption-of-the-isolated-i2c-devices-iso1540-and-iso1541

器件型号:ISO1541ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1540

隔离式 I2C 器件 ISO1540和 ISO1541的电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ISO154x 数据表中的表6.10电源电流特性中提供了 ISO1540和 ISO1541在没有任何上拉电阻器的情况下的电流消耗。 添加上拉电阻器时、将从电阻器汲取额外的电流。 例如、当 SDa2/SCL2上的上拉电阻为1kΩ Ω、而在 ISO154x 的 SDa1/SCL1上的上拉电阻为10kΩ Ω 且 VCC1 = VCC2 = 5V 时、上拉电阻器消耗的额外电流对于 SDa1/SCL1为~5mA、对于 SDa2/SCL2为~0.5mA。