This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:最高工作结温 Tj

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1189892/iso7762-q1-maximum-operating-junction-temperature-tj

器件型号:ISO7762-Q1

团队、

数据表中说明了结温 Tj 的绝对最大值以及最高工作环境温度

该器件的最高工作结温是多少?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    表7.1中列出的绝对最大额定值列出了器件可靠性不能超过的条件。 而工作结温取决于器件的环境温度和功率耗散、可使用以下公式针对您的应用进行计算。

    可以使用与您的应用相对应的电源电流特性表中的电流和电源电压来计算功率。  

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew 的详细回答! 我知道、使用此公式、我可以计算器件当前的实际结温。

    我的问题是针对该 Tj 在运行期间的最大允许值

    这与绝对最大 Tj 值形成对比、后者指定了器件可能损坏之前的最大 Tj。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到我的第一个回复并返回到您的初始回复和屏幕截图、我想 Tj (max)= TS = 150C 是允许的最高结温。

    您能否确认 Tj=150C 是允许的最大工作结温?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要器件保持低于150C 的最高结温、就会根据数据表运行。 因此、150C 是器件保证在不损坏(即刻或随时间推移)下运行的最高温度。 由于器件温度取决于环境条件 和器件输入、因此没有特定 的工作 结温。  

    最棒的
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    我想对 Andrew 已经分享的内容添加一些意见、以进一步澄清和解决您的问题。

    建议的运行条件仅针对那些可由用户直接控制或应用于器件的参数进行定义。 例如、VCC 的电源电压、INx 引脚的信号电压、INx 的数据速率、环境温度等 所有这些参数都具有建议的工作范围、其中一些参数还具有绝对最大额定值、超过这些额定值器件可能会损坏。

    虽然结温不是一个可直接在外部应用的参数、而是只能根据其他测试条件进行计算。 因此、结温仅定义了绝对最大范围。 即使在器件运行期间、此范围也与用户应参考的范围相同、并限制器件使用、从而使结温不超过绝对最大限制。

    希望这对您所寻求的澄清有所帮助。 如果您有任何疑问、请告知我们、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Andrew 和 Koteshwar 的详细解释。 这对我们有很大帮助!