This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:负电压

Guru**** 2534870 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757227/iso7762-negative-voltages

器件型号:ISO7762

ISO7762是否可用于转换为负电压? 比如、一侧可以有+3.3V 电压、另一侧可以有-3.0V 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    您是否意味着要将+3.3V 信号转换为-3.0V 信号、这与通用基准/GND 点相关? 如果是、可使用 ISO7762实现这一目的、因为该器件具有两组独立于两个电源供电的独立电路。 如果 INX、VCC1和 VCC2上的电压处于数据表建议的本地 GND、GND1和 GND2工作条件范围内、GND1和 GND2之间的电压差可高达1000V。

    请在下面找到一个将+3.3V 转换为-3.0V 的简单方框图、请确认您是否打算使用 ISO7762?

    需要注意的一点是、ISO7762连接的器件也应共享相同的电源电压。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我要使用它的方式。 下面是一个稍微完整的图、说明了我要做的事情。 您能确认这仍然可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    感谢您分享有关实施的更多详细信息。 该实现可根据数据表规格保持电源引脚和 I/O 引脚相对于本地 GND 的电压、因此这不是问题。 除了隔离规格外、该器件将保持数据表中列出的所有性能规格。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao