This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:需要 ADuM4160更换器件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/756845/iso7721-adum4160-replacement-device-inquiry

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件:ISOW7821

您好!

我的客户正在使用 ADuM4160 (USB 隔离器)+ ADuM6000 (USB 的隔离式电源)来实现隔离式 USB。

我们是否有相关的竞争器件?

如果没有、我们是否计划发布此类器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我们没有像 ADuM4160这样的 USB 隔离器、但我们有可用于隔离电源的 ISOW78xx 系列。 该器件目前还附带 I/O 通道、如果客户不需要 I/O 通道、您也可以选择不使用这些通道。 与 ISOW784x 相比、ISOW7821器件更便宜。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao