This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:端接电阻器的电流

Guru**** 2930020 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1190067/isow1412-current-of-termination-resistor

器件型号:ISOW1412

大家好、

我的客户正在考虑使用具有半双工配置的 ISOW1412。

我的客户希望知道流经端接电阻器的最大电流:RT。

通常、RS485通信的共模电压范围为7V 至12V。

施加到端接电阻器的最大电压是否也是12V?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    感谢您的联系。
    由于端接电阻器连接在 RS-485总线的差分对上、因此通过端接电阻器的电流仅取决于差分电压、共模电压不会影响流入该电阻器的电流。

    最大差分输出电压可高达施加到 VISOIN 的电压、通过端接电阻器的最大电流可表示如下。

    IR (max)= VISOIN / RT

    其中 RT 是终端电阻器。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao