This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:建议使用5.7kVrms 变压器

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/755847/sn6501-5-7kvrms-transformer-recommendation

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: ISO7842

大家好、

我的客户有兴趣将 SN6501与 ISO7842一起使用、以实现与 ISO7842数据表(隔离式 RS-232接口)中图18类似的配置。

因此、客户无法找到一个1:~2.1变压器、该变压器具有5.7kVrms、最高仅为5kVrms。 我们是否有与 ISO78xx 器件匹配的5.7kVrms 隔离式变压器建议?

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们的 SN6501专家现已不在办公室、但将于周一返回。 我知道他已经努力寻找其他与 SN6501配合良好的变压器。 如果他在星期一结束前回到您的家、那还可以吗?

    感谢您在 E2E 上提出问题!
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 John!

    SN6501数据表中目前没有任何5.7kV 或更高隔离额定值的变压器建议、但请允许我在3天内进行调查。 我将发布后续行动、但在此期间、请随时发表其他评论或问题!


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon、

    目前、我们还不知道有任何5.7kVrms 变压器投入生产、因此建议使用 SN6501、但根据我们客户的时间表、变压器供应商可能能够设计出一个。 我将通过电子邮件向您发送我们可以在此处执行的后续步骤。

    如果您的系统需要5.7kVrms 或其他定制变压器、请使用此浏览器窗口右上角的黄色按钮向此主题后面的其他人发布相关问题。


    感谢您选择 TI 器件、
    Manuel Chavez