This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:有关未使用输入引脚的问题

Guru**** 2930280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/755379/iso7820ll-question-about-unused-input-pin

器件型号:ISO7820LL

未使用的输入引脚是否应连接到 GND?

或者、这会使浮点没有问题?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    系统噪声将导致通道保持在1和0之间切换。 虽然这不是问题、但最好将 INX+连接到 VCC、将 INX-连接到 GND、以使相应的输出保持在差分高电平。 数据表中的功能表涵盖了与各种输入/EN 状态相比较的输出状态。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    我想确保您看到了我的更新响应。 您可以确认吗?

    尊敬的、
    卢卡斯