This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:使用半双工?

Guru**** 2529290 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3086, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/755762/iso3086-half-duplex-use

器件型号:ISO3086
主题中讨论的其他器件: ISO1410

ISO3086是否可以通过短接 A 和 Y (11、14)和 B 和 Z (12、13)引脚用作半双工?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    是的、您可以执行此操作、但如果您使用的是半双工收发器、则最佳选择。 您是否看过 ISO1410? 这是我们最新的隔离式半双工收发器。

    尊敬的、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯
    感谢您的确认。 ISO3086在电路板上、客户需要 P2P 封装、半双工器件、而不是 ISO3086、或者如前面所示愿意在半双工中使用 ISO3086。 您是否有任何 P2P 封装半双工备用建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prahlad、

    遗憾的是、我们没有与全双工版本引脚对引脚兼容的半双工隔离式收发器。 但是、封装相同、引脚差异最小。

    尊敬的、
    卢卡斯