This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:LVDS 通信问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/755613/iso7820ll-lvds-communication-question

器件型号:ISO7820LL

您好!

我使用 ISO7820LL 发送 LVDS 信号。 但我遇到 了有关 GND 的问题。

请参阅以下原理图、

如果3 (ISO7820LL 的 VCC1 GND) 连接到 VCC1、则 OUTA+和 OUTA-(FP_SYNC_P、FP_SYNC_N)不输出。

如果3 (ISO7820LL 的 VCC1 GND)连接到基准接地1和2 (输入 LVDS 信号)、 则 OUTA+和 OUTA-(FP_SYNC_P、FP_SYNC_N)的输出正常。

GND1应连接到数据表中所示的 VCC1、但为什么实际测试失败。

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、

    我不确定我是否完全理解您的问题、如果可能、请详细说明您的观察结果、尤其是 GND 连接。

    输入 LVDS 信号的基准 GND 应连接到 ISO7820LL 的 GND1、以便器件能够解读输入信号。 如果输入信号的基准 GND 未连接到器件的 GND1、则器件将不会按照数据表读取正确的信号电压电平。

    谢谢、请告诉我这是否能解答您的问题。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar:

    感谢您的解释、它与我们的测试结果相符。

    谢谢、
    沃尔什