This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:将两个芯片的隔离式电源输出短接在一起?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/755496/isow7842-shorting-the-isolated-power-outputs-of-two-chips-together

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件: ISO7742

您好、专家、

能否将两个芯片的隔离式电源输出短路以实现通用隔离? 我有 RS232/RS485收发器、需要8个数字侧 I/O 和80mA 工作电流。 两个具有短接电源输出的 ISOW7842可以为我提供足够的电流和所有必要的信号、并共享相同的隔离。 我想知道将电源输出短接在一起是否会影响集成式直流/直流转换器的性能?

谢谢、

Dmitri Chtchvyrkov。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、

    感谢您关注 ISOW7842。
    遗憾的是、不建议直接短接两个 ISOW7842器件的输出。 如果 ISOW7842的130mA 输出已经满足您的输出电流要求、则可以使用 ISOW7842和 ISO7742来获得额外的数字隔离通道。 如果您的输出电流要求小于130mA、这也将具有成本效益。 请告诉我这是否符合您的要求、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar、非常感谢您的帮助。 我将遵循您的建议并验证电流消耗。
    此致、
    Dmitri。