This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:绝对最大额定值峰值输出开关电流@ 90°C 是多少?

Guru**** 2754735 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/753509/sn6505b-what-s-the-absolute-maximum-ratings-peak-output-switch-current-90-degree-c

器件型号:SN6505B

你(们)好  

在 SN6505B 数据表中、 @ 25°C 的绝对最大额定值峰值输出开关电流为2.4A。

建议运行条件 输出开关电流-初级侧为1A。

现在、客户的应用输入为5V、他们可以在 SN6505B 启动时看到1.2A 峰值浪涌电流、在某些项目中、输出电容器甚至更大、因此峰值电流将为1.8A。 浪涌电流波形如下所示。

客户想知道  SN6505B 的绝对最大额定值峰值输出开关电流@ 90°C 是多少?

SN6505B 能否在90°C 时支持1.8A 浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    数据表中列为典型值(而不是最小值或最大值)的所有值都是在 TA = 25C 时测得的值。 SN6505x 数据表的绝对最大额定值中指定的2.4A 峰值输出开关电流是器件在整个温度范围内可支持的最大值(并非典型值)。 因此、该电流规格在高达 TA = 125C 时有效。

    请注意、数据表中提供的绝对最大额定值不会定期运行、仅用作不良故障条件的限制。 浪涌电流将在每次系统上电时发生、并被视为器件正常运行的一部分。 因此、即使对于浪涌电流、数据表中推荐的1A 电流限制规格也适用。

    考虑到1.8A 浪涌电流仅在大约10ms 内发生、它可能不会影响器件的寿命、但由于这超出了建议的工作条件、因此我们无法在此类操作下保证器件的寿命。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    由于 SN6505B 具有固定的软启动功能、如果客户需要将浪涌电流降至1A 以下、客户该怎么做?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我理解您的担忧。 对于建议的去耦电容器、我们预计不会看到太多的浪涌电流。
    您知道客户使用的输入和输出去耦电容器是什么吗? 或者、如果可能、您也可以通过电子邮件向我发送客户原理图。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    请务必告知我们客户使用的输入和输出电容值是多少、以便我可以评论客户观察到的浪涌电流是否为预期值。 另请告知我们、客户产品在其整个生命周期内加电的频率是多少? 例如、每天一次、持续10年?

    我们假设浪涌电流在10年中每天上电一次、超过最大建议电流1A 约2ms。 在这种情况下、漏极电流超过最大建议电流1A 的总累计时间约为7.3秒。 这看起来是一个很小的值、我们希望 SN6505B 能够在不出现任何问题的情况下满足此电流要求。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容和输出电容值如下所示。由于它将用于电动汽车、因此每天将加电10次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的参与。 在器件寿命期间、每天加电10次的总时间应长达73秒、对于这一时间、SN6505的漏极电流已超过最大建议电流、但低于绝对最大规格。 在器件寿命周期内73秒的时间仍然很短、对于 SN6505而言、我们不希望这是一个问题。 因此、在此客户应用中使用 SN6505是安全的。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao