This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:认证状态(2018年12月)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/755113/iso7821-certification-status-dec-2018

器件型号:ISO7821
主题中讨论的其他器件:ISOW7821

您好!

ISO7821W 的数据表显示、VDE、CSA、UL、CQC 和 TUV 认证均为"计划"认证。  

您能否提供每个标准的认证状态更新?

此外、我想询问输入到输出电容规格。  数据表显示输入到输出
电容为~3.5pF。  模拟器件(如 ADuM5241)的同类隔离器的输入-输出电容
为1pF (典型值)。  ISO7821W 的 CMTI 如何能够优于 ADuM5241、因为输入输出更高
电容规格?

谢谢、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我刚刚签入了这些安全认证。 它们都已完成、但数据表的更新需要更多时间。 完成后、您可以使用 ISOW7821产品页面上的"通知我"按钮接收更新。

    共模瞬态抗扰度(CMTI)是 TX 和 RX 信号上使用的信号调节电路的产物。 信号调节可改善通道的共模抑制、从而实现更佳的 CMTI。 我们的全新隔离器采用了 ISOW78xx、ISO78xx 和 ISO77xx 系列器件中的开关键控架构(OOK)、这是可能的。 您可以在《数字隔离器设计指南》(见第3页)中阅读有关此内容的更多信息。

    此致、

    Dan