This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW 输出端的短期高电流消耗

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/754169/isow7841-short-term-high-current-draw-on-isow-output

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: TLV61046A

团队、

我的客户在新应用中使用 ISOW7841。 电源电压为3.3V。
在 ISOW7841的输出端、有一 个 TLV61046A 升压转换器、可升压至12V/1mA。


WEBENCH 显示 TLV61046A 在8usec 下消耗150mA 的峰值电流。
您认为这对于 ISOW7841而言是一个问题、还是由电容器进行补偿?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franziskus、

    感谢您分享与客户应用相关的详细信息。

    对于 ISOW7841、您能否确认是否要说 VCC 为3.3V、VISO 设置为3.3V?
    您是说150mA 持续8us 是一次性瞬态、还是这是周期性电流要求?

    从 TLV61046A 数据表图14波形中可以看出、升压转换器每20us 消耗大约8us 的电流将为150mA (占空比)。 这也是您在 WEBENCH 仿真中观察150mA 的方式吗?
    您还能告诉我客户要使用的输入和输出去耦电容器是什么?


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    请务必在我之前的帖子中提供所需信息、以便我们确认此类操作是否正常、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    我有更多背景信息:

    • 是的、ISOW7841上的 VCC 和 VISO 均设置为3.3V。
    • WEBENCH 中的观察结果如 TLV61046A 数据表中的图14所述。
    • TLV 输入和输出电容器各为4.7uF。 它们还测试了3-10uF 范围内的其他几个值、但对行为(电流消耗)没有影响。
    • ISOW 输出电容器为100nF + 2x 10uF、额定电压为10V。

    我还发送了一个 TLV EVM 用于实际测试。
    我希望这对您有所帮助!

    BR、Franziskus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franziskus、

    感谢您分享所请求的信息。
    请注意、VCC 和 VISO 为3.3V 的 ISOW7841将支持大于75mA 的输出电流。

    由于 TLV61046A 输出端的负载电流仅为1mA @ 12V、我相信 VISO 端的输出电容将支持150mA 要求、而 VISO 可能无法直接看到该电流。 在这种情况下、我认为 ISOW7841适用于此应用。

    请确保 ISOW7841 VCC 处的输入电容大于其 VISO 处的输出电容。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao