This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:5V 输入至+/-12V 输出

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, TIDA-01159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/754933/sn6505b-5vin-to--12vout

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件: TIDA-01159

你(们)好,先生  

我是否知道 SN6505B 的参考设计包含5VIN 至+/-12Vout 的变压器 p/n?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您知道+12V 和-12V 上的输出电流要求是什么吗? 您是否知道+12V 和-12V 是否需要相互隔离?

    如果两个输出不需要相互隔离、且输出电流要求小于80mA、则可以在 TI 设计 TIDA-01159中使用与 SN6505B 搭配使用的变压器。 要获得双极输出、请使用如下所示的全桥整流器(也如 SN6505数据表的图48所示)。

    如果您需要更高的输出电流、则可以使用以下链接中列出的变压器以及全桥整流器。

    此致、

    Koteshwar Rao