This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高输出电流总线数字隔离 IC 选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/754444/high-output-current-bus-digital-isolation-ic-selection

主题中讨论的其他器件:ISO7740DRV8803

大家好、我想在连接微控制器的 Xilinx FPGA I/O 引脚上使用数字隔离器、Xilinx FPGA 能够提供高达24mA 的3.3V 输出电流。 但我的要求是使其电压为5V、电流至少为50mA、并且与微控制器设计完全隔离。 是否有任何隔离器可提供任何功能:

  • 电平位移
  • 电流放大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Farhan、

    感谢您使用 E2E 论坛。
    遗憾的是、大多数 TI 数字隔离器在正常工作条件下的最大输出电流仅为4mA。 对于更高的输出电流驱动、您可能必须使用外部 FET 或器件。

    ISO7740 (4通道器件)等 TI 数字隔离器可帮助您进行电平转换并提供高电压隔离。 ISO77xx 系列数字隔离器提供1至6通道选项、具有多种输入/输出通道配置。

    为了增加输出电流驱动(灌电流或拉电流)、您可以使用 ULN2803A 等 TI 达林顿晶体管阵列或 DRV8803等低侧电流驱动器。 您可以在此处的链接中找到更多器件- www.ti.com/.../products.html。

    或者、您也可以在电机驱动器 E2E 论坛- e2e.ti.com/.../38中发布有关电流驱动器的查询
    谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thnaks 这些链接对我很有用