This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:EN 引脚问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/753194/iso7741-en-pin-question

器件型号:ISO7741

大家好、

我们是否有其他用于 ISO774X 的引脚在 EN1/EN2为低电平时启用输出引脚? 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    ISO77xx 系列器件只有高电平有效使能引脚、当 ENx 变为高电平或保持悬空时、输出被启用。 您为什么要寻找具有低电平有效 EN 引脚的器件? 我相信这可以在 MCU/MPU 的软件中轻松配置。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    非常感谢! 客户正在寻找直接直接直接替换产品。

    此致、

    Sam Ting