This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7342CEVM:ISO734X 不工作

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/753366/iso7342cevm-iso734x-does-not-work

器件型号:ISO7342CEVM
主题中讨论的其他器件:ISO7741EVM

几 个月前、我购买了此 ISO73xx 三路/四路数字隔离器评估模块。 我今天刚刚连接、发现它不输出输入中馈入的信号。 两个5V 电源轨都良好且隔离、信号可以在输入引脚上看到、但不能在输出引脚上看到。 我更换 IC、但仍然无法正常工作。 使能线路在高电平或低电平上不执行任何操作。 有什么建议吗? 谢谢你

Bobby。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我不知道为什么您无法看到输出。 您是否能够提供有关您所运行实验的更多详细信息。  

    您使用了什么传输信号?

    您能否提供图片 EVM 以便我了解您如何配置跳线? 我曾尝试对 EVM 进行粗略标记、以显示应将跳线放置在何处。

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    感谢您的回答。 电路非常直观、我看不出它为什么不工作。 我以20KHz 从 PIC 微控制器馈入了3.3Vpp 方波信号。 当我为电源加电时、信号会下降到1Vpp。 我有一个信号发生器、并馈送相同的3.3Vpp 方波、结果很好。 该器件会灌入多少电流?
    Bobby。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    我将50欧姆端接电阻器从输入端取下、信号从输出端传出。 这很好、但我想了解输入端接电阻器的用途。 您能解释一下吗? 或者应该放置一个较高的电阻值而不是一个值? 谢谢
    Bobby。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    不需要输入端接电阻器。 在我们较新的 EVM (ISO7741EVM 和 ISO7842EVM)上、我们尚未包含它。 对于大多数应用、可以直接将数字隔离器通道连接到微控制器。 我很抱歉造成任何混淆。
    你还有其他问题吗?
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是很好的了解。 我现在很好。 非常感谢。 我结束了这个问题。
    Bobby。