This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:宽体 SOIC 封装

Guru**** 2926440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/752779/iso7740-wide-body-soic-package

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件: ISO7840

您好!

我有疑问。(客户咨询)

ISO77xx 系列中是否有具有更大爬电距离的16引脚封装?(A 侧≧12.5mm)

你有计划吗?

此致、
Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita、

    目前、ISO7740采用 WB SOIC-16封装(DW 是封装代码)、最大爬电距离/间隙为~8mm。 此外,我们还在超宽体 SOIC-16封装中提供了 ISO7840,其爬电距离/间隙为~14mm。 请建议客户使用 ISO7840DWW (DWW 是封装代码)、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koteshwar、您好!

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    Morita