This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在使用集成隔离式电源器件时保持低辐射发射?

Guru**** 2930090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412, ISOW7741, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/752564/faq-how-can-i-maintain-low-radiated-emissions-when-using-integrated-isolated-power-devices

主题中讨论的其他器件:ISOW1412ISOW7741ISOW7841

在使用集成隔离式电源器件时、如何保持低辐射发射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用集成式隔离式电源器件时、保持低辐射发射的最佳方法是、我们建议您使用我们的第二代 ISOW 器件 ISOW7741和 ISOW1412、它们可保持极低的辐射发射。

    如果您已经在使用 ISOW7841进行设计、则可以遵循此处提到的指南。 由于集成式电源和信号隔离器件中使用了高频开关、因此系统中的长电缆或更大的 PCB 可能充当天线并辐射该噪声。 为了解决这一问题、可以实施共模扼流圈来阻止不需要的噪声、并阻止其到达 PCB 的其余部分并形成更大的辐射环路。 使用滤波器并实施 PCB 层间开关电容器、在较低的电源电压(3.3V 输入和3.3V 输出)下运行可进一步降低辐射。 测量的发射量也取决于 PCB 设计和测试设置。 有关在系统中实施共模扼流圈以降低噪声的详细信息、请参阅本文档的第6节 《采用 ISOW7841集成信号和电源隔离 器的低辐射设计》、并阅读此博客。