This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:ISO7710-Q1隔离栅寿命是多长?

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710-Q1, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/684854/iso7710-q1-what-is-the-iso7710-q1-isolation-barrier-lifetime

器件型号:ISO7710-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7710

您好,根据数据表,隔离栅寿命长达 40年,您能详细说明一下在哪种情况下(结温、隔离电压...)。 此外,是否有可能获得可靠性报告?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    隔离器的隔离栅寿命通过称为时间依赖型电介质击穿(TDDB)的行业标准测试进行估算。 请参阅下图、其中显示了采用 WB SOIC-16 (DW)封装的 ISO7710-Q1的 TDDB 数据。

    上图显示了 ISO7710的隔离栅在1dppm 故障率下能够承受特定应力电压的时间。 此测试在高达150°C 的环境温度下完成。 您从图中看到的实际使用寿命超过40年、但我们宣称其利润率大于40年。 谢谢、我相信可以回答您的问题。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar、
    感谢您的反馈,您是否有一份可靠性报告可供交流?
    此致

    Pascal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal、您好!

    TDDB 主要用于器件寿命测试、因此 TI 不会基于 TDDB 生成报告。 相反、我们拥有各种标准的认证、如 VDE、UL、TUV、CSA 和 CQC。 您可以在 www.ti.com 上的"更多文献"部分下的"技术文档"选项卡下找到 ISO7710产品认证文件夹。 我还将在下面复制 ISO7710技术文档文件夹的链接。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    www.ti.com/.../technicaldocuments


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar

    这意味着我们没有任何可靠性数据可作为故障率(FIT)或 MTBF 或 MTTF 进行通信? 这些标准为我们提供了很高的可信度、但我们也必须能够评估可靠性水平。

    感谢您的支持

    Pascal Gil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    很抱歉、我误解了您的问题、并将其与器件寿命相关联。 请在下方找到 ISO7710-Q1的可靠性数据。 谢谢。

    MTBF:2.02E+09

    时基故障:0.5

    使用温度:55°C 环境温度

    可信度:60%

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈