This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1541

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, TCA9800, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/679904/iso1541-iso1541

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: TCA9800、 ISO1540

您好、先生、

我是来自 GMT 的 Len。

我们有一个 ISO1541应用。 我们使用它来隔离 I2C 接口。 我们将电平位移 TCA9800连接到1侧、并将传感器连接到2侧。 我们发现波形的脉冲 显然在两侧之间发生了变化。 下面的波形、蓝色的波形是2侧、白色的波形是1侧。 请帮您检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Len:

    感谢您在 E2E 上发帖。
    我看到您共享了两个波形、第二个 doens'中的蓝色波形看起来不是很好、您在帖子中提到的是这种情况吗? 您能否确认此 sda2?

    从波形中、我看到您正在将输入应用到 SDA2、并在 SDA1处监控输出。 这意味着 sda2上的输入波形看起来不好、您知道为什么第一次捕获而第二次捕获的输入波形干净吗? 您能解释一下第一幅图像和第二幅图像的测试设置之间的区别吗?

    请确认我对您问题的理解是否正确、如果不正确、请详细说明您正在观察到的问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,先生你(们)好

    是的。 蓝色波形与白色波形不同。 两个蓝色波形都是2侧。 重新发送 SDA 波形。

    我们针对每个信号测量了两次。 白色信号是第一次在第1侧测量的。  我们将其保存在示波器中。 然后、我们测量了2侧蓝色信号。 由于第2侧的 SDA 信号已更改、通信失败。

    BR、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Len:

    我不清楚我是否正确理解您的问题、请帮助我单独回答以下问题。

    1.您能告诉我输入信号在哪里应用吗? SDA1还是 SDA2?
    2.第一幅图像和第二幅图像的测试设置有何差异?
    从您共享的图像中、我看到 SDA1的低电压大约为0.7V、这让我感觉自己是输出。 请确认。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

      您是否了解 I2C 接口的含义? 它是一种串行接口协议、包括 I2C_CLK 和 I2C_SDA。 一个图像是时钟信号。 另一个是数据信号。 每个图像有两个波形。 它们属于 ISO1541的两侧。

      您是否熟悉 ISO1541? ISO1541是 单向器件。 SIDE1是输入。 2侧是输出。 我的问题是、输出信号的脉冲宽度发生了变化。 我想知道为什么会发生这种情况。

    BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    非常感谢您对您共享的前两个波形进行了澄清、第一个图像显示了应用于 SCL1并在 SCL2进行监控的时钟、而第二个图像应用于 SDA1并在 SDA2进行监控。

    请注意、I2C 是一种多主、多从接口、其中数据是双向的、并可双向传输、而时钟对于单主系统(ISO1541)是单向的、对于多主系统(ISO1540)是双向的。 如果您有一个单主系统、但要实现时钟扩展、我们建议您使用 ISO1540来支持时钟扩展。 请参阅 ISO1540和 ISO1541的下图。

    我很抱歉问了太多问题、目的是正确理解您的问题、而不是做出任何错误的假设。 现在、我更好地理解了您的问题。 我仍然对应用的 SDA1信号有一个问题、因为它违反了数据表规格。 我看到波形中 SDA1处的低电压约为0.7V、而 ISO154x 接受最大0.5V 电压、才能将其视为有效低电平、您知道这是为什么?

    您能否共享显示 ISO1541及其连接到任一侧的器件的原理图?

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koteshwar:

    连接如下所示简单。 它是一个简单的 I2C 系统。 我不知道为什么 TCA9800的输出超出规格。 我想知道 ISO1541输入和输出的波形为何不同。 为什么会发生这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    感谢您分享有关您的应用的更多详细信息、包括方框图。

    我问 sda1上低电平状态电压为什么为0.7V 的原因是 sda1低电平状态电压的值取决于数据传输的方向。 根据数据传输的方向、低电平状态电压可以介于0.65V 至0.8V 之间、也可以小于0.5V。

    要详细了解数据传输方向的低电平状态电压为何不同、请参阅 ISO1541数据表第19页的第8.4节。 浏览数据表的第8.4节后、您将了解到在 SDA1输出部分(B)中添加了一个二极管、以便 SDA1引脚的输入部分(C)将低输出状态与输出部分(B、让我们将其称为 VOL1)区分开来 和来自外部输入的低输入状态(我们将其称为 VIL1)。 如果我们不这样做、并且由于通道如方框图中所示背对背连接、那么无论外部输入如何、器件都将锁定到低电平状态。

    我在下面共享显示 SDA1和 SDA2电压电平(电压标度- 1V/div)的示例波形。 蓝色波形为 SDA1、绿色波形为 SDA2。 每次 SDA1用作输入时、VIL1都接近于零。 当它用作输出时、VOL1接近0.8V。

    从上面的解释来看、sda1低电平状态电压大约为0.7V 的原因是该电压由 sda1 (VOL1)产生、不是外部输入。 在您的情况下、我相信您可能已在 sda2上应用输入、并且输出意外出现在 sda1上。 我建议您重新验证设备连接并重新测试以确认设备行为。 如果您可以分享原理图、我还可以在原理图级别重新验证。

    我有另一个理由要说、输入被施加在 sda2上、输出被监控在 sda1上。 在您共享的波形中、我看到 sda1波形在大约2µs μ s 的传播延迟之后跟随 sda2、否则、该延迟应该相反。 较大的传播延迟可能是由较大的外部上拉电阻值导致的。

    作为解决该问题的后续步骤、我建议您再次测试器件、确保正确参考侧面。 如果您能与我分享原理图、我也可以对其进行回顾、并告诉您是否存在任何问题。

    期待您的反馈、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Len:

    如果您能够在应用中重新测试器件 ISO1541以查看数据方向、请告知我们。 正如我之前所说、帮助我们了解原理图或 PCB 布局将帮助我们更好地了解您的应用。

    如果您希望我们通过您在个人资料中使用的电子邮件联系您、我也可以这样做。 请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Len:

    我不确定问题是否得到解决、如果未得到解决、请分享我之前发布的帖子中请求的信息。 如果您可以在结尾处解决问题、请务必告知我、以便我可以关闭此主题。

    如果您希望我通过用于创建您的个人资料的电子邮件联系您、请务必告知我、以便我可以这样做。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Len:

    我不确定您是否能够解决该问题。 我认为我已经提供了有关器件 ISO154x 和示例波形的相关信息、可帮助您研究如何修复输入波形形状。 我正在关闭此帖子、如果您对此讨论有任何更新、请务必作出回应。

    感谢您在 E2E 论坛上的贡献。


    此致、
    Koteshwar Rao