This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:输入电压阈值和最小输入电压

Guru**** 2771055 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/684436/iso7841-input-voltage-threshold-and-minimum-input-voltage

器件型号:ISO7841
主题中讨论的其他器件: ISO7741

您好!

我想知道 ISO7841的输入阈值电压。 数据表中的是在"建议运行条件"下编写的:高电平输入电压 最小值= 0.7×VCCI。  

在"电气特性"下、输入 阈值电压迟滞为0.1xVCCI、但未提及电压阈值。

输入电压阈值是否等于 VCCI_0.5? 如果是,最小输入电压应为0.55VCCI (VCCI_0.5+VCCI_0.1*0.5)。 我出什么问题了?

谢谢你  

安托内洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonello:

    感谢您向 E2E 提出问题!

    ISO7841使用 CMOS 逻辑阈值。 被视为高电平或低电平的是带内的。 因此高电平介于 Vcc1和0.7*Vcc1之间。 一个低电平介于 GND1和0.3*Vcc1之间。 我快速地将图表组合在一起、以显示以下内容:  

    如果您的信号在顶部的绿色频带内、则视为有效高电平。如果信号在底部的绿色频带内、则为有效低电平。 中间的灰色区域未定义。  

    我希望这能把事情清除。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的快速回复。 答案很清楚,但我还有一个问题。 如果高侧和低侧信号的电平电压是您指出并在  数据表中的"建议运行条件"下编写的电压、  那么在"电气特性"章节中编写的"输入阈值电压迟滞"(0.1xVCCI)是什么?

    谢谢你

    安托内洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonello:

    我同意这种情况令人困惑、并且看起来与我们的其他数字隔离器数据表不一致。 我已经制作了一个数据表、以查看我们是否可以通过更新数据表来改进它、使其更像 ISO7741数据表。

    这样的东西是否对您更有意义?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我更喜欢删除输入阈值电压迟滞、因为在我看来、它是多余的且令人困惑的。 在我看来、ISO7741数据表中所示的两个阈值可以更好地描述组件的行为、而不会产生任何误解。

    谢谢你

    安托内洛