This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7320C:ISO7320C-Q1 -可靠性数据

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7320-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/684390/iso7320c-iso7320c-q1---reliability-data

器件型号:ISO7320C
主题中讨论的其他器件:ISO7320-Q1

http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 目前不提供有关数字隔离器的任何数据。 我注意到、过去和以后(几个月)的行为已经出现、数据再次可用。 是否有数据库可用于独立于 MTBF 估算器检查值?

目前 、感兴趣的器件为:ISO7320C-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、我们的 MTBF 工具仍然处于关闭状态。 我被告知、我们正在努力将其重新上线、但现在让我办理一下。 遗憾的是、我认为您无法通过其他方式访问此数据。 同时、请随时在本论坛上提问、我们将尽快回复。 我们再次对该工具已关闭表示歉意。  

    ISO7320C-Q1

    MTBF:2.48E+09

    时基故障:0.4

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 我假设数据在55°C 和60%的可信度下有效。 您可以批准吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    是的、正确。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我必须计算30°C 和90%置信度的时基故障率、因此我需要有关如何测试0.4 FIT 的其他信息。

    *测试温度

    *活化能

    *测试持续时间

    *样本大小

    *失败次数

    这是 MTBF 估算器通常提供的 MTBF/FIT 支持数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    我知道。 请参阅以下内容:

    器件型号

    MTBF

    时基故障

    使用温度(°C)

    会议级别(%)

    活化能(eV)

    测试温度(°C)

    测试持续时间(小时)

    样本大小

    失败

    ISO7320-Q1

    2.48E+09

    0.4.

    55

    60

    0.7.

    125.

    1000

    57882

    0

    此致、  

    Dan