This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:输出频率

Guru**** 2850900 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISOW7841EVM, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/680812/isow7821-output-freqency

器件型号:ISOW7821
主题中讨论的其他器件: ISOW7841EVMISOW7841

大家好、

请告诉我、它作为电力输送工作的频率是多少。

因为我客户的电路板在 EMI 测试中受到大噪声的影响。
它们的应用是 RS232C 的通信。
噪声频带为30-70MHz、200MHz-300MHz、尤其是500MHz。

首先、我想知道该器件电源部分的振荡频率。
如果可能、您是否能够提供猜到的商品?

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    ISOW7821中电源转换器的开关频率约为60MHz、您观察到的频率分量可能是基波和谐波。
    辐射发射测试结果在很大程度上受到总 PCB 尺寸和连接到 PCB 的电缆的影响。 PCB 越大、应用中的电缆越长、发射就越高。 您能否告诉我们您计划达到的排放标准是什么?违规的程度是多少?

    为了减少辐射发射、我建议您使用使用 PCB 层实现的拼接电容器、如以下应用手册的第4节所述。 拼接电容器的值取决于您计划满足的发射标准以及当前故障的数量。 我建议实现最小50pF 的电容、以查看辐射发射结果的改进。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar Rao-San

    感谢你的答复。
    我了解拼接电容器的必要性。

    因此、当我阅读您推荐的应用手册时、我有一些问题。
    请告诉我您的建议。

    EVM 是否符合图9的规格?
    我似乎无法确保距离 L 方向。

    2.如果我的客户只保持30mm 的 L 方向、那么在 Vcc 和 GND 中、是否肯定需要0.66mm 的初级侧与次级侧隔离?

    我无法计算保持50pF。 我怀疑这个数字是错字。

    此致。
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haysahi-San、

    当然、请在我的输入下方找到。

    ISOW7841EVM 在 PCB 中未包含任何拼接电容器。

    2.我理解您对长度要求的关注。 请注意、只有当您需要 d=0.6mm 时、才需要 L=77mm。 当 d=0.6mm 时、您的 PCB 不会限制满足所有 ISOW7841隔离要求。 在实际应用中、隔离要求可能非常低、尤其是当您仅将器件用于功能隔离或基本隔离时。 在这种情况下、可以将 d 减小到较低的值、从而以较小的 L 实现更高的电容
    或者、如果有多个 VCC/GND 层重叠、也可以降低 L 要求。 这等于将两个电容器并联、从而导致电容增加。

    我再次重新计算表中给出的值、我看到计算结果正确为30pF。 在进行计算时、我建议将所有单位转换为 SI 单位。 (如 mm -> 10^-3m)谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koteshwar Rao San

    感谢您的回复。
    我的客户希望按以下条件进行设计。
    它们不能沿 L 方向延伸。它们只能延伸30mm。
    它们想要扩展 W 方向、

    如果它们能够满足50pF、那么 W 方向的长度是多少?

    我认为他们必须设计更窄的 d (Vcc 至 GND 平面)

    此致。
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    不建议将 W 值扩展到应用手册中建议的值以上、因为这将降低 PCB 可支持的隔离电压。 如果隔离电压要求不是很高、那么您可以沿 W 方向扩展、但您将无法在该区域中使用任何过孔、否则过孔将从隔离侧穿过 PCB 层。

    如果隔离要求不是很高、则可以减小"d"的值并实现50pF。 如果客户在实现这一目标方面遇到任何困难、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao