This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7563:模拟输出电压具有交流信号

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/682465/dac7563-analog-output-voltage-have-an-ac-signal

器件型号:DAC7563

模拟输出电压有一个交流信号、改变输出会影响 频率和 Vpp。

是否有可能导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    输出端是否有容性负载? 这可能会导致振荡、因为输出本质上是一个 OPAMP。 此外、请验证您的电源是否稳定且接地。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除电容器、测试好、谢谢!!