This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:Vcc 无负载时具有高功耗

Guru**** 2529650 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/682206/isow7821-high-power-consumption-on-vcc-without-load

器件型号:ISOW7821

您好!

我的客户使用 ISOW7821构建了第一个原型。

他将 Vcc 连接到5V、并使用1uF 陶瓷电容与 ISOW7821非常接近(<2mm)进行去耦。

在输入端没有负载时、该器件消耗的电流为100至200mA。 当对电容器进行拆解时、输入电流变为0、但输出端也没有电流可用。

问题出在哪呢?

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、

    您是否可以要求客户在输入端(VCC)添加另一个10µF μ F 电容器、并确保输出端(VISO)至少有10µF μ F 的电容器? 该器件在输入端(VCC)电容仅为0.1µF μ F 时不能正常工作。
    请注意、将这些电容器放置在与 ISOW 相同的层上并与电源引脚保持2mm 的距离也很重要。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao