This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLP291光耦合器的替代产品

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/681397/replacement-for-tlp291-opto-coupler

主题中讨论的其他器件:ISO7710

团队、

您能建议更换 TLP291光耦合器吗?
该器件是 NRND、我想知道它是否可以替换为数字隔离器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Framziskus、

    如果光耦合器用于数字数据(如用于通信)/控制(如用于栅极驱动)信号传输、则可以使用数字隔离器代替光耦合器。 对于用于数字数据/控制信号传输的任何光耦合器都是如此。

    ISO77xx 系列器件是您可以用于光耦合器更换的最优器件。 如果客户只在寻找一个通道、您可以建议使用 ISO7710、如果客户在寻找更多通道、则我们在单个封装(ISO776x)中提供多达6个通道的器件、并具有多通道配置。
    ISO77xx 系列器件提供多种封装选项-宽体 SOIC-16、窄体 SOIC-8、QSOP-16。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao