This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:IPM 的 OCP 问题

Guru**** 2983750 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/680998/iso7760-ocp-issue-with-ipm

器件型号:ISO7760

客户发现 Fuji IPM 的故障输出引脚在电机驱动器上电后以10ms 激活。 在其上存在电压尖峰

可能 导致 IPM 和 PWM 过流的栅极驱动器将通过 IPM 的故障信号关断。

但是、不能将其与 Mitsubishi IPM (PSS35S92F6-CG)复制。 这意味着

电机驱动器与 Mitsubishi IPM 配合良好。

***客户尝试了两块电路板,行为相同。

IPM P/N:

富士:6MBP35XSD060-50

三菱:PSS35S92F6-CG

e2e.ti.com/.../ISO7760-Issue-with-IPM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的发帖。 我已经浏览过您共享的 PDF 文件、我看到 HS / LS 栅极驱动器输出上的电压尖峰。 我不确定栅极驱动信号上的特定电压尖峰是否会导致过流、我对 IPM 模块不是很熟悉、我强烈怀疑电压尖峰会导致任何问题。

    我还看到、许多波形存在噪声、可能是由于连接了示波器探针。 观察到的尖峰也可能是由于在示波器上探测信号所致。

    我认为 ISO7760甚至在尖峰中也没有发挥任何作用、实际上问题可能与 IPM 或 PCB 布局相关的设置相关。 让我浏览两个 IPM 模块的数据表、看看我是否能找到一些东西。

    是否可以通过电子邮件向我发送显示 ISO7760和 IPM 及其连接的原理图?


    此致、
    Koteshwar Rao