This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176T:仅当使用两个 ISO1176T 时、一个变压器才能生成 VCC2的电源电流吗?

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1176T, ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/678728/iso1176t-is-the-supply-current-for-vcc2-can-be-generated-by-one-transformer-only-when-two-iso1176t-are-used

器件型号:ISO1176T
主题中讨论的其他器件: ISO1176

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 ISO1176T 用于他们的新产品。 他们希望每个产品使用两个 ISO1176T。 但它们需要降低产品成本。 因此、他们问我、两个 ISO1176T 的 VCC2的电源电流是否可以由连接到任一 ISO1176T 的变压器产生。 (然后另一个 ISO1176T D1/D2端子断开。) 您对此问题是否有任何回答?  

 请告诉我 您的答案或评论吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San、

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。

    我了解您/客户在此处尝试解决的总体问题。 从技术上讲、这可以完成、但我们需要确认一些详细信息。  如果您需要,我还会为您提供备份解决方案:)

    解决方案1

    • 两个 ISO1176T 器 件;仅使用一个器件的 D1、D2引脚(变压器驱动器引脚)、另一个引脚断开。  仅连接一组 D1、D2引脚是很好的、因为它可以避免变压器误差。
    • Vcc2 = 5V (=变压器生成的隔离式电源+可选 LDO) 在两个器件之间共享
    • 现在,这仅在 Vcc1 = 5V 时有效。 因此、您的配置将是5V 输入、5V 输出。 您可以使用1:1.5匝数比变压器(您需要大于1:1的匝数比来补偿次级侧的二极管压降和 LDO 压降)。 这将确保次级侧有足够的电源。
    • 此处提供了相关的 EVM 指南  。 DA2303AL 变压器将为您提供1:1.5的比值。  您可以从首选供应商处选择类似的变压器设计。
    • 现在、每个芯片(驱动器)的 RS485需要大约70mA 的电流。 为每个芯片添加 ICC2静态电流、该静态电流约为18mA。 让我们大致估算一下这一点,增加裕度并将其称为每芯片100mA。  因此、对于次级侧上的两个器件、您总共需要大约200mA 的正常运行电流。  由于变压器比率、这将在初级侧= 200 * 1.5 = 300mA、一个 ISO1176T 应该能够为其提供5V 电源(Vcc1 = 5V)
    • 这有利于正常运行。
    • 在 RS485中、如果发生短路、电流消耗可能会更高、达到135mA (直流)和250mA (瞬态)。 在这种情况下、电源将在收发器之前进行电流限制。 但这在大多数原因中是可以的、因为它会对总线故障(短路)做出反应。

    解决方案2 (备份):

    • 您可以使用一  个 SN6505器件(独立变压器驱动器)。 它可以在初级侧提供1A/5V 的电压以及其他功能。
    • 然后、您只需 将其与一个变压器+整流器+(可选) LDO 配合使用即可为两个 ISO1176 (非 T)器件供电。
    • 这可用于5V 至5V 甚至3.3V (微侧)至5V (RS485侧)配置。 额外的电源可供备用、还可以处理更多设备!
    • 尺寸和成本都相当合理。  

    您/您的客户可以选择最合适的选项。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Abhi

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhi、

    非常感谢您的详细回答。
    我可以很好地理解、因为答案。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。