This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:四个 ISO1176之间的偏移

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/678738/iso1176-skew-between-four-iso1176

器件型号:ISO1176

尊敬的技术支持团队:

四 个 ISO1176之间的最大偏斜如何?

例如、Intersil 显示 tsk (LIM)。


此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    器件间偏移参数不是 ISO1176数据表规格的一部分、因此我没有保证为您提供值。 根据我们的理论分析、我们预计 ISO1176的典型部件间偏差(任意数量的样本之间)约为4ns。 这是我唯一可以帮助您处理有关部件间偏移的信息。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao