This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:脉冲电压耐受额定值

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/676957/iso1540-impulse-voltage-withstand-rating

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:ISO1450

请根据 EN 60664-1标准为 ISO1450器件提供脉冲电压耐受额定值

此致

Rohit M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您向我们的 E2E 论坛提出规格问题!

    我们根据 DIN V VDE V 0844-11:2017-01测试浪涌或脉冲电压、但由于所有这些标准均指1.2/50us 脉冲波形、因此 EN 60664-1规定的等效额定值将为4kVpk。 我们保证器件将通过4kVpk 浪涌/脉冲冲击。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dan

    感谢您提供相关信息。 您能否确认4KV 规格的态度。

    此致

    Rohit M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    我很高兴。 浪涌规格在0至2000m 的高度指定。

    此致、

    Dan