This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:ISO7760和 ISO7240如何保持直流电平?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/678266/iso7760-how-does-iso7760-and-iso7240-keep-dc-level

器件型号:ISO7760

尊敬的技术支持团队:

ISO7760和 ISO7240如何保持直流电平?

直流电平是否由以下函数块保持?

■ISO7760  

振荡器、发射降低技术

■ISO7240  

直流通道(OSC + PWM)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    您的理解是正确的。 请查找与您的问题相关的其他详细信息。

    ISO7760:
    ISO7760是一种 OOK 器件、它在一种状态下通过隔离栅传输载波信号、而在另一种状态下没有载波、因此即使输入是直流输入、接收器也始终知道输入是高电平还是低电平。

    ISO7240:
    在基于边沿的架构中、状态信息不会通过隔离栅进行传输、而是会传输状态转换信息。 由于较低的数据速率信号(<100kbps)无法以相同的方式通过同一隔离电容器传输、因此较慢的信号通过您在方框图中指示的 PWM 模块调制为较高的频率、以便能够传输状态信息。

    我希望能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    感谢你的答复。
    我知道 ISO7240和 ISO7760在输入直流电平时都能保持直流输出。

    我想确认以下问题、以确保正确无误。
    当输入从低变为高或从高变为低时,输出将根据以下函数表运行。
    如果输入不像保持低电平或高电平那样变化,输出是否根据以下函数表运行?

    我担心当输入不发生变化时、输出电平不会保持不变。

    ■ISO7240  

    ■ISO7760  


    此致、
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    只要 VCC1和 VCC2处于建议的工作电压中、我确认 ISO7760和 ISO7240的输出遵循它们各自的功能表、涵盖从0bps (DC)到数据表中额定最大数据速率的所有数据速率。 因此、功能表也适用于直流输入。

    ISO7760的最大数据速率为100Mbps、ISO7240的最大数据速率为25/150Mbps。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao