This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:数据表指定 Vcc1的参数不等于 Vcc2

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/677317/iso7720-the-datasheet-specifies-parameters-for-vcc1-not-equal-to-vcc2

器件型号:ISO7720

数据表指定 了 Vcc1=Vcc2=5V、3V3和2V5的参数。 我可以使用 Vcc1=5V 和 Vcc2=3V3的器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emiliano、

    感谢您在 TI E2E 论坛上发帖。
    是的、您可以使用 Vcc1上为5V、Vcc2上为3.3V 的器件(反之亦然)。 这两个电源域完全隔离、可被视为单独的独立变量。

    希望这对您有所帮助!
    此致、
    Abhi