This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:VCC1/VCC2的 I/O 信号电压反馈?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1, ISO7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/676909/iso7741-q1-i-o-signal-voltage-feedback-to-vcc1-vcc2

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7721-Q1

早上好、

我正在使用 ISO7741-Q1和 ISO7721-Q1处理一个应用。 在此系统中、在睡眠模式期间、电源将关闭、一些输入/输出数字隔离器引脚将被拉至+5V。 在这种情况下、输入/输出信号电压是否可能通过器件的内部电路反馈回 VCC1/VCC2?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您分享有关您的查询的详细信息。

    如数据表第8.4.1节所述、所有 I/O 引脚都具有保护二极管、可将更高的输入电压(INx >[VCC+0.5V])旁路到其电源。 因此、如果电压超过电源电压、器件可能会从器件 I/O 引脚上电。

    这些保护二极管旨在防止 ESD、不用于连续电压运行。 因此、我不建议在此类条件下使用器件。

    此致、

    Koteshwar Rao