This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:Iso7740失隔离

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1193492/iso7740-iso7740-lost-of-isolation

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件: ISO7820

您好!

我们在内部讨论了由于 iso7740 (也在 iso7820...上)而导致的 HVDC (高压)隔离损耗。

我想、隔离损耗非常罕见(阅读有关该主题的不同文档)、但现在我没有数据来量化该损耗(FIT 率和 FDM)。 在这些器件上失去隔离时、是否有任何故障分布模式值?

我在您的网站上找到了这些器件的时基故障率。

感谢您的支持、

Christophe Duchemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    感谢您的联系。

    我不太确定您需要哪种数据来证明 ISO 器件隔离层稳健耐用。 您可以参阅 ISO7740数据表中的 TDDB 寿命图、其中显示了与器件隔离额定值规格保持的裕量。

    适合整个器件、因此您也可以将其用于分析。

    不确定 TDDB 寿命图是否能解决您的问题、但如果没有解决、请告知我们您正在寻找的数据类型。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao