This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:IECEx 和 ATEX 认证

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/872644/iso7041-iecex-and-atex-certification

器件型号:ISO7041

我正在设计一款本质安全的产品、需要电隔离。

我已阅读数据表 IECEx (IEC 60079-0和 IEC 60079-11)和 ATEX (EN 60079-11)。

认证是否已完成?  如果是、我是否可以收到认证和实体参数的副本?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我们已经通过了器件和设施的审核。 我们目前正等待 CSA 在认证结束时处理认证 一旦 CSA 授予我们正式认证、我们将立即更新数据表。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的更新。  我很高兴一切都顺利通过了!  您是否有证书颁发日期?  在此阶段、必须知道实体参数、您能否共享这些参数?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我可以回答这些问题、但我必须通过电子邮件解决。 您是否介意我通过电子邮件向您发送此信息?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    是的、最好发送电子邮件。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已离线解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还在进行 ATEX 和 IEC EX 设计、并非常了解何时会颁发证书。

    我们目前正在研究这些器件可能适合的设计

    按电子邮件通知对我来说很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BERT、

    我需要您的电子邮件地址。 我已向您发送朋友请求。 如果您接受、则可以通过私人邮件共享该地址、然后我可以向您发送一些好的信息。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    ISO7041已经过 ATEX 和 IECEx 的正式认证。 有关这些安全认证的更多信息、请参阅数据表。 认证文档可在 ISO7041产品文件夹的 "技术文档 "选项卡下找到

    尊敬的、

    Lucas Schulte