主题中讨论的其他器件:TIDA-00333、 ISO3088
尊敬的所有人:
我们在通用板上采用了针对 RS 485的中继器设计、波特率为115200波特。 但电路无法按需要工作。 第一个收发器的输出工作良好、第二个收发器的输入也是如此。 但是、第二个收发 器的输出不是仅在其输出端获得1伏的输出信号、其中输入电压为5V。收发器是否有运行的任何阈值限制。 请指导... 通用板在高速时是否存在任何问题、导致其无法运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我们在通用板上采用了针对 RS 485的中继器设计、波特率为115200波特。 但电路无法按需要工作。 第一个收发器的输出工作良好、第二个收发器的输入也是如此。 但是、第二个收发 器的输出不是仅在其输出端获得1伏的输出信号、其中输入电压为5V。收发器是否有运行的任何阈值限制。 请指导... 通用板在高速时是否存在任何问题、导致其无法运行。
Aakash、您好!
卢卡斯目前已不在办公室、我将在他离开工作时为您提供支持。
您能否再次确认、即使使用 ISO3088、您也能以115200波特率运行? 这对应于什么位速率?
我不确定为什么连接驾驶员显示单元(DDU)会使 DDU 侧总线波形消失。 您能否分享中继器设计的原理图? 您之前分享的原理图是 TI 原理图、即使原理图相似、我也希望查看您的原理图。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Rao、
是的、我们使用 ISO3088以115200波特率运行。 随附的是我们用于您参考和采取友好措施的原理图。
e2e.ti.com/.../ptrs3002_5F00_ti_5F00_du_5F00_590_5F00_rev_5F00_1_5F00_0_5F00_schematic.pdf
Aakash、您好!
感谢您分享您的原理图、它看起来与 TI 原理图完全相同。 希望 PCB 布局中不会出现任何问题。
我还想了解您运行应用的比特率? 我知道波特率为115200、但根据符号大小(4、8或更高)、实际比特率将高得多。 我不太确定该设计支持多少、因为它仅针对100kbps 进行设计。 请务必分享您运行应用程序的最大比特率。
您可以尝试的另一个实验是减小 C21和 C22电容值。 目前为100pF、您可以尝试将其降至22pF 或10pF 并进行测试。 这对于在较高数据速率下运行设计而言似乎是必要的。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
Aaaksh、
额外的负载会降低总输出振幅、因此您可能会遇到输出电平降级到无法再满足其接收器的阈值要求的情况。 在系统级别、这可能会显示为信号丢失。 如果是这种情况、解决方案可能需要修改 ISO308x 输出上使用的偏置和端接电阻。 能够提供这种消失的波形吗?
如果信号完全消失、我将确认 D 和 DE 线路被正确控制。 如果我们能在一个范围内看到 D、DE、A 和 B、这将会有所帮助。 如果 DE 线路为高电平、但 A/B 线路与 D 定义的状态不匹配、这将是一个奇怪的问题。 我会查找电源损耗、过热情况或总线上短路等问题。 不过、这项调查可能揭示出 DE 线路未得到正确控制–在这种情况下、解决方案更可能涉及施密特触发电路。
尊敬的、
卢卡斯