This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:RS 485中继器设计在115200波特率下不工作。

Guru**** 893210 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00333, ISO3088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/869379/iso3082-rs-485-repeater-design-not-working-at-115200-baud-rate

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件:TIDA-00333ISO3088

尊敬的所有人:

  我们在通用板上采用了针对 RS 485的中继器设计、波特率为115200波特。 但电路无法按需要工作。 第一个收发器的输出工作良好、第二个收发器的输入也是如此。 但是、第二个收发 器的输出不是仅在其输出端获得1伏的输出信号、其中输入电压为5V。收发器是否有运行的任何阈值限制。 请指导... 通用板在高速时是否存在任何问题、导致其无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    欢迎来到 TI E2E 论坛、很遗憾听到您所面临的问题。

    RS-485中继器设计并不重要、需要特别注意。 您可以向我们分享原理图和您已经拥有的任何波形吗? 您分享的详细信息越多、我们调试问题就越容易。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    很抱歉、我错误地按下了我的上一个帖子可解决您的问题。 请帮我处理所要求的信息、我的一位同事将就此再次与您联系。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Observation-points.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    感谢您提供这些数据。 您能否提供原理图?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    请查找随附的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    遗憾的是、原理图未正确通过。 可以再试一次吗? 如果仍然无法正常工作、我们可以尝试发送电子邮件(如果可能)。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/lit/df/tidrbn8/tidrbn8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    谢谢你。 我看到您使用的原理图与 TIDA-00333完全相同。 该参考设计广播的最大数据速率为100kbps。 您的电路板在较低速度下是否仍然存在相同的问题?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       在使用时序电路对该德州电路进行工作后、将施密特触发器的时序调整为8ns。该电路现在在空载条件下与 ISO 3088收发器一起工作。 未连接负载时、输入波形反映在输出侧。 但是、当我将此中继器与负载单元连接时、输出波形消失。

     有人能不能提出这种情况的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    您连接的负载是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

      我将中继器连接到信号仿真器和从设备之间、从设备是驱动器显示单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    卢卡斯目前已不在办公室、我将在他离开工作时为您提供支持。

    您能否再次确认、即使使用 ISO3088、您也能以115200波特率运行? 这对应于什么位速率?
    我不确定为什么连接驾驶员显示单元(DDU)会使 DDU 侧总线波形消失。 您能否分享中继器设计的原理图? 您之前分享的原理图是 TI 原理图、即使原理图相似、我也希望查看您的原理图。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

      是的、我们使用 ISO3088以115200波特率运行。 随附的是我们用于您参考和采取友好措施的原理图。

    e2e.ti.com/.../ptrs3002_5F00_ti_5F00_du_5F00_590_5F00_rev_5F00_1_5F00_0_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    感谢您分享您的原理图、它看起来与 TI 原理图完全相同。 希望 PCB 布局中不会出现任何问题。

    我还想了解您运行应用的比特率? 我知道波特率为115200、但根据符号大小(4、8或更高)、实际比特率将高得多。 我不太确定该设计支持多少、因为它仅针对100kbps 进行设计。 请务必分享您运行应用程序的最大比特率。

    您可以尝试的另一个实验是减小 C21和 C22电容值。 目前为100pF、您可以尝试将其降至22pF 或10pF 并进行测试。 这对于在较高数据速率下运行设计而言似乎是必要的。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我们使用 的位速率为1.5Mbps

    请在原理图中建议根据比特率和波特率115200更改任何组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    感谢您确认比特率。

    作为第一个设置、请尝试将 C21和 C22降低至22pF 或10pF、然后再次测试。 请告诉我们这是否解决了问题。 如果这不能解决问题、我将向更广泛的团队询问、看看我是否可以找到任何建议尝试。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我们已经尝试并且 正在输出端获得波形、但是当我们在输出端子上连接负载时、波形消失了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

      正如您所说,我们已经尝试降低电容器的值。 但是、当连接负载时、同样的结果、波形消失。

    请建议一些真正使电路可在连接负载的情况下工作的方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaaksh、

    额外的负载会降低总输出振幅、因此您可能会遇到输出电平降级到无法再满足其接收器的阈值要求的情况。  在系统级别、这可能会显示为信号丢失。  如果是这种情况、解决方案可能需要修改 ISO308x 输出上使用的偏置和端接电阻。 能够提供这种消失的波形吗?

    如果信号完全消失、我将确认 D 和 DE 线路被正确控制。  如果我们能在一个范围内看到 D、DE、A 和 B、这将会有所帮助。  如果 DE 线路为高电平、但 A/B 线路与 D 定义的状态不匹配、这将是一个奇怪的问题。  我会查找电源损耗、过热情况或总线上短路等问题。  不过、这项调查可能揭示出 DE 线路未得到正确控制–在这种情况下、解决方案更可能涉及施密特触发电路。

    尊敬的、

    卢卡斯