This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:Rth 电阻器上的功率耗散

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/875013/iso1212-power-dissipation-on-rth-resistor

器件型号:ISO1212

您好!

我正在寻找继电器触点焊接检测的解决方案

 TIDA-010071的解决方案 看起来不错、但我有一个问题:

电阻器 R71、R72的功耗是多少? (考虑240VAC 输入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostya、

    欢迎使用 E2E! 如果240Vrms 源连接在 RELAY_2和 RELAY_3 (或 RELAY_1和 RELAY_3)之间、则 R71和 R72 (或 R75和 R76)之间的功率耗散等于每个电阻器的最大~480mW。 实际上、由于二极管电桥(MDB6S)从输入端降低了一定的电压、因此这种情况会更少。

    您是否需要更精确的答案?


    谢谢、
    Manuel Chavez

    PSA:下面公布了精确的功率耗散值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostya、

    很抱歉、我的上述计算不正确、因为它没有考虑 ISO1212的内部电流限制。 可使用 ISO121x 阈值计算器计算此拓扑的功率耗散、以进行9V 至300V 直流和交流电压检测 、如下所示:



    在进入 ISO1212的最大电流为2.55mA 的情况下、每个30kΩ Ω 电阻器的功率耗散将为~195mW 或更低。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    很抱歉耽误你的回答。 感谢您的精确计算。 除了如上图所示添加光耦合器之外、是否还有任何方法可以降低这些功率损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostya、

    很抱歉、我不理解;您想在不影响 ISO1212阈值的情况下降低功耗、对吧?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    是的、在不 影响 阈值的情况下降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostya、

    如上所示、使用光耦合器打开/关闭场输入将显著降低功耗。 60kΩ 使用串联 RC 电路来衰减交流输入、而不会消耗与 Δ I 电阻相同的功率。 该电容器的额定电压需要为240VAC 并经过~55nF 调节(R = 10kΩ Ω)、以产生相似的阈值。

    30kΩ 15kΩ 具体地将每个 Δ I 电阻器的功耗降至最低、可以将其分为总共四个 Δ I 电阻器、每个电阻器的功耗为~97.5mW。

    如果您想寻求其中一项建议、请告诉我。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostya、

    如果您想使用串联 RC 选项、其原理图类似于以下选项:



    其中 Rs = 10kΩ Ω 和 Cs 都调谐在45nF - 55nF 左右。 如果您有更多问题、请使用此窗口右上角的红色和黄色按钮回复或开始新主题。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您对电容器的看法。 但我可能会坚持使用光耦合器变体。 额定值正确的 X2电容器将占用电路板上的大量空间、并且在当前项目中、空间非常有限。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Kostya。 感谢您发帖到 E2E!


    最棒的
    Manuel Chavez