This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211的最低电流限制

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/876513/iso1211-the-lowest-current-limit-for-iso1211

器件型号:ISO1211

大家好、团队、

由于我们可以忽略 IEC61131-2、我们可以在多大程度上降低 ISO1211的电流限制、从而更大限度地减少 ISO1211的自发热?

同时、较低的电流限制是否会导致较低的抗噪性能(或较慢的传播延迟)?

e2e.ti.com/.../ISO1211A03.TSC

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    RSENSE 的最大建议值为562Ω μ A、因此对于 VSENSE >VIL、最坏情况下的最小电流应大于2.2mA。 这意味着、ISO121x 正常运行时、电流的减小不能超过2.2mA。

    如果不需要符合 IEC 61131-2标准、并且客户需要降低输入电流以减少自发热、我建议客户使用采用 ISO77xx + SN6505的分立式解决方案。 这还将实现每个器件多达6个通道的更高通道集成、而不会带来任何热挑战。 让我知道这是否是客户想要清除的东西。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao