This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:为栅极驱动器推导+15V 电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/875196/sn6501-q1-deriving-15v-for-gate-driver

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501

大家好、

是否可以从变压器次级侧的+5V (1:2比率)得出+15V、50mA 的结果? 我计划将全波桥整流器用于相同的应用。

此致、

Kp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartik、

    欢迎使用 E2E! 如果变压器选择是固定的、则可以使用半桥配置从5V 变压器输出获得+15V、50mA 输出、如 SN6501的数据表 中所示并复制如下:



    请告诉我这是否有用。


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartik、

    如果变压器选择不是固定的、那么选择具有足够匝数比的元件将是实现15V、50mA 输出的最简单方法。 变压器的选择示例为 Würth 变压器750317072和750343725。

    为了确保 SN6501能够补偿更高的输出功率、Vcc 需要大于3.8V。

    有关+12V 和+15V 输出的其他解决方案和电路、请参阅 此应用报告


    尊敬的、
    Manuel Chavez