This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式数字输入和输出接口

Guru**** 2958000 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, SN6501, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/874467/isolated-digital-input-and-output-interface

主题中讨论的其他器件:ISO7741、 SN6501、 ISO1211

您好!

我正在使用 TI 的一些设计参考来开发一个 IIoT 网关。 我做了一个方框图、我想知道它在隔离方面是否正确和可靠  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guilherme、

    感谢您发帖到 E2E! 从该原理图中可以看到数字隔离器配置正确。 请确保两侧的电源(Vcc1和 Vcc2)都在其数据表推荐的电源电压范围内。

    ISO77xx 系列器件可用于此项目:以 ISO7741为例。 为了帮助推荐器件、需要多少数据通道? 其中有多少通道是 Raspberry Pi / MCU 的输入和输出?

    出于您的考虑、SN6501或 SN6505电路还可用于直接从现场侧的5V 电源轨生成隔离式5V 电源。 请告诉我您是否想了解有关此内容的更多信息。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Manuel、非常感谢您的建议。

    我还参与了这一发展。 您关于使用 SN6505的建议非常有用、但我们有一个小的不便之处、即最大电气输出电流为1A。 可以添加一些配置或其他芯片、使我的电流介于2A 和2.5A 之间。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    不用客气! 我知道 SN6505的电流能力是这里的一个限制。 如果您想在未来的项目中对其进行评估、请随时联系我们。

    为该网关 IIT 创建隔离原理图和 PCB 时、请确保现场和 MCU 侧的 GND 和电源连接或平面分离。 在原理图中、这通常通过为每个本地 GND 和电源连接使用单独的网络名称来实现、而在 PCB 布局中、两侧的铜之间存在明显的分离。 如果您愿意、TI 也可以查看此主题的内容、或直接通过 E2E 的个人消息进行查看。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Guilherme、

    请注意、如果您希望将数字输入与串行器独立隔离、那么还可以使用 ISO1211或 ISO1211直接隔离现场 I/O、以便任何串行器故障仅影响串行器通道。

    此外、我建议将 ISO7741用于数字信号隔离、因为它具有用于 SPI 通信的正确通道配置(3个正向用于 CLK、/CS、MOSI、1个反向用于 MISO)。


    请告诉我您的想法或任何问题。


    谢谢、
    Manuel Chavez