This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于高电压应用的非隔离式电压或电流测量

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00639

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/874574/non-isolated-voltage-or-current-measurement-for-high-voltage-application

主题中讨论的其他器件:TIDA-00639

您好!

我知道、当电路中存在高电压时、由于法规/安全要求、需要进行隔离式 V 和 I 测量。 但是、我仍然可以看到一些建议非隔离式测量的参考文献 、例如 TIDA-00639 (http://www.ti.com/tool/TIDA-00639)。 我对何时可以进行非隔离式测量感到困惑、如果要进行非隔离式测量、这是否符合法规要求。

此致、

Adiga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adiga、

    在大多数情况下、隔离要求取决于终端设备标准、但当系统需要隔离时、隔离要求实际上取决于应用。 例如、如果测量结果仅显示在作为仪表一部分的小型 LCD 上、则可能不需要隔离。 如果要通过 RS-485等有线通信将测量值传输到外部系统、则需要在 MCU 和 RS-485收发器之间或在模拟前端和 MCU 之间进行隔离。

    这一要求因应用而异、如果您能告诉我们您的最终应用是什么、那么如果您的应用需要隔离、我可能会给出意见。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    感谢您的回答。

    此查询是通用的、并非特定于任何特定设计。 我想知道如何决定我们是否进行隔离式或非隔离式测量。

    此致、

    Adiga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adiga、

    感谢您的参与。 在下面描述的3种情况下通常需要隔离。

    1. 高电压浪涌可能会损坏设备或伤害人类的应用。 示例包括大多数具有通信或现场输入/输出的工业自动化系统。
    2. 在互连涉及大接地电势差(GPD)且需要避免破坏性接地回路的应用中。 示例包括 RS-485和 CAN 总线接口。
    3. 与高压系统中的高侧组件通信。 示例包括电机驱动器和光伏逆变器中的栅极驱动。

    除上述外、隔离还可用于电平转换、以提高抗噪性并满足某些 EMC 要求。 对于上述所有用例、即使隔离是满足要求的最合适的选择、也可以通过其他方法实现相同的功能。

    请告诉我、这是否解答了您在决定何时使用隔离时遇到的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao