This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:如果向 Viso 引脚施加外部电压源、器件如何工作?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7840, ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/870616/isow7840-how-does-the-device-work-if-an-external-voltage-source-is-applied-to-the-viso-pin

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件:ISO7740、 ISO7840、

您好!

如果对 Viso 施加电压、我对该器件的行为有一些疑问:

1.如果器件处于5V-5V 模式会发生什么情况-- VCC 为5V,Viso 正在生成5V,例如在0A 时生成5V。 如果向 Viso 施加5.5V 电压、会发生什么情况? 芯片是否会使用5.5V 为数字信号供电? 内部转换器电路是否会使用来自5.5V 电源的任何电流?

2、情况与上述相同、但 VCC=0V、并且对 Viso 施加外部源~5V 电压。 器件是否会消耗该电源的功率? 它是否会消耗数字引脚所需的任何电量、而不再消耗更多电量?

谢谢、

Ishraq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishraq、

    感谢您发帖到 E2E。 如果外部电源连接到 ISOW78xx Viso 引脚、Viso 将根据外部电源电平灌电流或拉电流。 如果 Viso = 5V 且外部电源= 5.5V、Viso 可能会像 Viso = 0V 那样消耗一些电流。 如果外部电源可用、是否可以改用 ISO7740或 ISO7840?

    请允许我在接下来的2-3天内查看电流消耗详细信息、但 ISOW78xx 的 Viso 引脚不能与外部电源配合使用;以这种方式使用可能会损坏器件。

    该器件将用于哪种终端应用?


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishraq、大家好、

    我对延迟的跟进表示歉意;此对话通过电子邮件继续进行。 总之、在 ISOW7840的电源电压限制范围内对 Viso 施加外部电压时、我们不会遇到问题或器件损坏。 但是、不建议使用此类器件。


    谢谢、
    Manuel Chavez