This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:关于扩频功能

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, LM5141, LM5141-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/872673/sn6505b-q1-about-spread-spectrum-function

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5141LM5141-Q1SN6505B

您好!

我是 TI 产品的 FAE。
我收到了客户关于 SN6505B-Q1产品展频功能的问题。

第一个问题是对设置的频率应用了多大的调制。
是否可以向我提供有关在设定频率上执行调制的百分比的信息?

第二个问题是如何完成调制以及如何控制调制。
例如、LM5141器件具有低频调制功能。
SN6505B-Q1是否也是低频调制方法?
或者您是否正在执行不规则(随机)调制?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kajii-San、

    感谢您的发帖! SN6505的展频范围为+/-4%。 请允许我在1-2天内跟进第二个问题。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回答第一个问题。
    您能 很快回答第二个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、

    很抱歉耽误你的时间。 我们客户的最终应用是什么? 我们的客户是否需要了解 SN6505中的调制方法才能通过特定的标准或要求?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户的应用是汽车电池组中使用的控制电路。
    在该电路中、LM5141-Q1与另一个电源配合使用、但展频的低频调制周期叠加在电源线上。 由于这种行为、我的客户希望知道 SN6505B 调制控制是什么样的。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、

    感谢您提供此信息。 SN6505展频是通过三角调制实现的、该调制的调制频率为 CLK 开关频率的~1/16 (SN6505B 和 SN6505B-Q1为~27kHz)。

    由于 SN6505是推挽式转换器、因此与其他直流/直流拓扑相比、从输入电源汲取的电流纹波将很小。 如果担心 SN6505电路的电源线上的纹波、为 SN6505供电的 LDO 将 SN6505的纹波与电源线隔离。

    我们的客户是否担心这些扩频调制相互干扰? 我将等待您的答复。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、大家好、

    为了说明推挽式转换器具有低纹波的原因、SN6505的 D1或 D2引脚在整个开关周期内传导电流、但先断后合时间除外、 因此、持续电流消耗相对恒定、因此与其他直流/直流拓扑相比、从输入电源汲取的电流纹波较小


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。
    现在、客户将安排 SN6505B-Q1的样片并执行实际器件验证、我们将在其中检查 LM5141-Q1的调制及其影响。
    如果客户验证有任何问题、我们将再次咨询。
    此致、