This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:如何为信号 GND PE 隔离选择电容值

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/873871/iso3082-how-select-capacitor-value-for-signal-gnd-pe-isolation

器件型号:ISO3082

大家好、

 C12和 C20有什么用途、如何计算/选择其值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaobing、

     用户指南的2.3节瞬态保护说明了这些电容器的用途。

    电容器的额定电压必须能够处理浪涌事件的电压(2kV)。 选择的电容值足够高、以便 在 GND 和 PE 之间传输有效能量。 4.7nF 是该值的常见值。

    尊敬的、

    卢卡斯