This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:Ron 与温度间的关系

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/873238/sn6501-q1-ron-vs-temperature

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501

您好!

我的客户想知道 Ron 与正温度系数之间的关系值是多少。  我们可以共享任何典型的特征数据或图吗?  他们希望了解 Ron 如何随温度变化 、从而了解如何调整 变压器的磁通失衡。  对此有任何建议吗?

谢谢、Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    SN6501的内部 MOSFET 的正温度系数随着温度的升高而线性增加 Ron。这不是 SN6501的特性、但指定的数据表值在整个工作温度范围内有效。 对于125dC 运行、Ron 将接近2Ω Ω- 3Ω Ω、并且在较低温度下会降低。

    Ron 的这种变化不会影响变压器磁通的平衡、但随着 Ron 增大、变压器绕组上的电压耦合更少。

    SN6501数据表的第8.3.2节介绍了 Ron 如何变压器磁通失衡做出反应、从而帮助保持磁芯均匀磁化。 这不会导致系统中的磁通不平衡。 这是我们客户的问题吗?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manuel、现在客户没有其他问题了。

    此致、
    Alan