主题中讨论的其他器件:ISO7041、
您好!
我们正在设计一个包含 ISO7741DBQ 的设计、用于需要 IS 电路才能满足500V 电路介电强度要求的 IS 应用。 DQB 封装超出此限制、测试结果确认了这一点。 但是、IEC 60079-11不会直接将 IC 识别为隔离器件、而是将 IC 定义为光电耦合器和电容器等器件。
在与 IS 审批机构讨论时、他们指出了 TI 的一个器件- ISO7041 -似乎执行 IS 审批-请参阅第8.7节"安全相关认证"。
ISO7741是 UART 转 RS-485芯片、ISO7041是数字隔离器(UART 转 UART)。 两者似乎都基于相同的 SiO2电流屏障、因此我不明白为什么 ISO7741不适合 IS 应用。 什么进一步的测试或规格允许 ISO7041通过认证。
TI 还有哪些具有 SiO2隔离层的器件获得了认证?
谢谢。
Dave