请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 抱歉、输入电源来自 IN (1引脚)、输出电源来自 OUT (3引脚)。
1.我是否必须为 VCC1供电?
需要将 EN 连接到 VCC1?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
抱歉、输入电源来自 IN (1引脚)、输出电源来自 OUT (3引脚)。
1.我是否必须为 VCC1供电?
需要将 EN 连接到 VCC1?
黄俊伟、您好!
欢迎使用 E2E! ISO121x 输入电源来自引脚7 - 8的信号输入、因此输入侧无需额外电源。
关于输出侧、引脚3相对于输入信号电平输出高电平和低电平信号。 这是一个数据引脚、而不是电源引脚、因此是的、必须 在2.25V 和5.5V 之间为 Vcc1 (引脚1)提供电源以确保正常运行。
当 EN =高电平或保持悬空时、EN 引脚激活器件的输出引脚:这可以连接到 Vcc1或保持断开状态、以便器件持续运行
如果您有其他问题、请告知我们。
谢谢!
Manuel Chavez